搜索
FactoryTalk Optix 帮助
存储读取操作代码
配置记录器,以将控制器上读取的操作代码存储在数据库中。
小贴士:
有关读取操作代码的更多信息,请参见
读取操作代码
。
先决条件
添加数据记录器
。
存储读取操作代码
在
项目视图
中,选择一个数据记录器对象。
在
属性
中,将
记录每个变量的操作代码
设置为
真
。
数据记录器
读取操作代码
operation code
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal