- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
指定网络设置
使用“网络设置”小组件启用 DHCP 客户端,并指定设备网络的 IP 地址、掩码、网关和 DNS 设置。
- 在设备上,打开包含“网络设置”小组件的画面。如果使用起始页上的 OptixPanel 模板创建项目,则选择设置,然后选择网络。
- 选择要为设备配置的网络设置:
- LAN。此网络设置适用于具有一个端口的紧凑型设备或具有两个端口的标准设备。
- WAN。此网络设置适用于具有两个端口的标准设备。
- 选中DHCP 客户端已启用可自动分配 IP、掩码、网关和 DNS 地址并将设置配置为只读,取消选中DHCP 客户端已启用可手动输入网络设置:
- IP 地址。设备的 IP 地址。
- 掩码。该地址必须与服务器掩码相同。
- 默认网关。默认网络网关的可选 IP 地址。
- DNS 1。网络的主 DNS 地址。
- DNS 2。网络的次 DNS 地址。
更改网络设置后,需要重新启动设备。 - 如果已进行手动更改,请选择应用。
提供反馈