库中的智能对象

可以在 ACD 文件中下载 Studio 5000 智能对象的信息模型,并使用它在
FactoryTalk®Optix
Runtime 中读写智能对象的值。
Studio 5000 智能对象配置器提供以下功能:
  • 通过为现有的基础 Logix 标签添加一组用户定义的配置属性,将现有 Logix 标签转换为 FactoryTalk 智能对象实例。
  • 将 FactoryTalk 智能对象实例组织到信息模型中,并根据模型层次结构定义同步数据采集。
FactoryTalk Optix
使用 FactoryTalk 智能对象信息模型和收集的数据,然后将情境化的同步数据传送到扩展中。
Studio 5000 智能对象配置器可从兼容性和下载中心 (PCDC) 下载。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal