- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
向项目应用全局样式
选择在运行时用于显示
FactoryTalk Optix 应用程序
的样式表。
小贴士:
要在运行时更改样式表,请参见开发用于选择样式的组合框。
先决条件
- 在样式表中配置全局样式。请参见配置样式表。
- 要向项目应用全局样式
- 在项目视图中,选择NativePresentationEngine或WebPresentationEngine。
- 在属性的样式表中,选择要应用的样式表。
项目应用所选样式表中的
全局样式
属性。提供反馈