添加高级 SVG 图像

将高级 SVG 图像添加到画布,以在设计时或运行时更改图像中各个部分的属性。例如,可以通过突出显示硬件组件表示形式来指示硬件部件故障。
先决条件
要控制图像属性,请获取符合以下要求的 SVG 文件:
  • 文件格式为 SVG 1.2 Tiny
  • 文件包含要配置的所有图像元素和属性
  • 存在填充和笔画属性,并且颜色定义为 XML 特性或内联 CSS
  • 颜色值为十六进制
小贴士: 如果 SVG 文件不符合要求,则图像将按预期显示,但您无法更改图像属性。
  1. 添加高级 SVG 图像
  2. 项目视图
    中,右键单击包含图像的对象或文件夹,然后选择
    新建
    绘图
    高级 SVG 图像
  3. 双击画布上显示的空图像
    Image placeholder
  4. 选择文件
    中,选择要显示的图像,然后选择
    选择
    小贴士:
    要查找条目,请开始在
    选择文件
    中键入要查找的条目名称。
    如果在
    选择文件
    中没有看到该文件,请选择
    导入文件
    ,在
    导入文件
    中选择要导入的文件,然后选择
    选择
  5. (可选)在文本编辑器中打开 SVG 文件,并验证 SVG 文件中是否存在要更改的图像元素
    @id
    特性和要修改的属性。
    例如,为了能够更改机架的多边形样式:
    <g id="
    ConveyorChassis
    "> <polygon style="fill:#3C4660;" points="8.532,379.733 503.466,379.733 503.466,277.333 8.532,277.333"/> </g>
  6. 属性
    中,展开
    SVG 元素属性
    ,然后在
    ID
    中选择要更改的图像元素。
    小贴士: SVG 文件元素的下拉选项与 SVG 文件元素的
    @id
    特性相对应。如果下拉框中未显示值,表示 SVG 图像可能与控制图像属性所需的要求不符。
  7. 属性
    中,选择要为所选图像元素更改的属性,然后在
    中,选择
    添加动态链接
    以创建复杂的动态链接,或者为所指示的属性输入一个值:
    • 颜色
      。选择或输入颜色的十六进制值,或者使用转换器创建一个指向十六进制颜色值的复杂动态链接。例如:
    • 不透明度
      。输入一个介于 0 和 100 之间的值,使图像元素完全透明或完全不透明。
    • 笔画宽度
      。以像素为单位输入线条的宽度。
    • 笔画虚线数组
      。通过以下任一方式指定虚线数组:
      • 选择或输入
        实线
        。这是默认设置。
      • 输入单个数字。该数字既表示虚线的长度,又表示虚线之间的间距长度。例如,输入 5 可使虚线长度和虚线之间的间距长度均为 5 个像素。
      • 配置以分号分隔的数字序列,采用可重复的格式:#;#。第一个数字表示虚线的长度,每个分号后面的数字表示虚线之间的间距长度。所输入的序列将重复出现。例如,如果输入 5;2;10;3,表示第一个虚线为 5 个像素,其后面的间距为 2 个像素;再后面是第二个虚线,它为 10 个像素,其后面的间距为 3 个像素。该序列重复出现,结果是,在整条线中先显示短虚线,后显示长虚线。
    小贴士:
    将虚线数组属性绑定到控制器中的字符串变量或标签时,如果运行时将无效的字符串值更改为 SVG 文件中的值,则会导致生成虚线数组属性值。
    例如,如果虚线数组在高级 SVG 中被定义为实线,但当前显示为虚线模式,如果虚线数组属性中绑定标签的值更改为无效值(如 abc)或包含字符串格式错误(如 1;5:8),该值将恢复为 SVG 文件中指定的实线。
    小贴士: 为图像元素选择的属性必须与图像元素一起位于 SVG 图像文件中,否则您将无法为图像元素配置属性。
  8. 要为 SVG 添加其他属性,请选择
    SVG 元素属性
    旁边的
    Add
    ,然后重复步骤 5 和 6。例如,如果为 SVG 图像元素配置了
    颜色
    ,则可以添加
    不透明度
    属性来更改同一图像元素或不同图像元素的不透明度。
  9. 要更改 SVG 的默认属性,请在
    属性
    中展开
    外观
    ,然后通过创建复杂动态链接或输入值来更改这些属性。
高级 SVG 图像示例 - 禁用报警(灰色传送带机架)
高级 SVG 图像示例 - 启用报警(红色传送带机架)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal