- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
视频
运行时显示视频。
使用案例
使用嵌入式视频说明手动过程。
支持的视频格式
FactoryTalk®Optix™
支持的视频格式取决于您的操作系统。在
Windows®
上,支持以下视频格式:- DV 视频
- H.264
- H.263(H.264 基线配置文件与 MPEG-4 Pt2 短视频标头模式兼容)
- MJPEG
- MPEG-4 第 2 部分
- MPEG-4 v1/v2/v3
- Windows Media 视频 (WMV)
在 Ubuntu 中,默认情况下可以使用以下格式,无需第三方插件:
- ASF
- AVI
- 3GP/MP4/MOV
- FLV
- MPEG-PS/TS
- MKV/WEBM
- MXF
- OGG
小贴士:
在 Ubuntu 中,
FactoryTalk Optix
使用 GStreamer 功能(可通过第三方插件进行扩展)来支持其他视频格式。可能需要手动配置,才能在目标计算机上启用或安装此类组件。
在 OptixPanel 上,支持相同的视频格式,但无法安装其他插件。
提供反馈