配置用于关闭对话框的按钮

配置用于关闭对话框的按钮

要在运行时隐藏对话框,另一个对象必须调用特定的方法。
先决条件
创建对话框类型。请参见创建图形对象类型
  1. 配置用于关闭对话框的按钮
  2. 创建一个按钮对象作为对话框类型的子代。
    有关更多信息,请参见从类型创建图形对象
  3. 事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    关闭
    方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal