配置数字调整框

添加数字调整框对象并编辑其属性。
  1. 项目视图
    UI
    中,右键单击要包含数字调整框的容器,然后选择
    新建
    基本控件
    数字调整框
  2. (可选)在
    属性
    中,调整数字调整框设置:
    • 。起始值。数值或指向具有数值的变量的动态链接。
      小贴士: 如果将
      属性与变量动态链接,并在运行时输入新值,则新值将自动转换为链接的变量数据类型。例如,如果链接到 UInt32 数据类型的变量并在数字调整框中输入值
      1.6
      ,则输入的值将向上舍入为
      2.0
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    • 最小值
      。可以为数字调整框设置的最小值。
      小贴士: 如果值不在
      最小值
      最大值
      之间,数字调整框的边框将短暂变为红色,值将恢复为先前的值。
    • 最大值
      。可以为数字调整框设置的最大值。
    • 增量
      。使用按钮递增或递减值时,值增大或减小的量。
    • 输入格式
      。所显示的值的格式。
      允许的值如下:
      数字 (Double Float Int16 Int32 Int64 Integer UInt16 UInt32 UInt64 UInteger)
      格式
      说明
      示例
      d
      不含千位分隔符的数值。
      在格式占位符后面,用整数配置小数位数(不填零)。
      • d
        : -1234 ► -1234
      • d
        : 5.618 ► 5618
      • d2
        : 1,234.239 ► 1234.24
      n
      含千位分隔符的数值。
      在格式占位符后面,用整数配置小数位数(不填零)。
      • n1
        : -1234.23 ► -1,234.2
      • n2
        : 5804.236 ► 5,804.24
      • n3
        : -1234.23 ► -1,234.230
      e
      指数表示法。
      在格式占位符后面,用整数配置小数位数。
      • e10
        : 12345.6789 ► 1.2345678900E4
      • e2
        : 2665.778 ► 2.67E3
      f
      固定点表示法。
      在格式占位符后面,用整数配置小数位的确切个数。
      • f3
        : 123 ► 123.000
      • f3
        : 123.23 ► 123.230
      • f4
        : -1898300.678 ► -1,898,300.6780
      • f3
        : 123.4 ► 123.400
      p
      百分比。
      在格式占位符后,用整数配置小数位数。
      • p
        : 1 ► 100%
      • p3
        : -0.397481 ► -39.748%
      x
      十六进制表示法。
      255 ► ff
      b
      二进制表示法。
      107 ► 1101011
      o
      八进制表示法。
      56 ► 70
    • 可编辑
      。允许使用键盘上的键输入数字调整框值。
      小贴士: 即使
      可编辑
      设置为
      ,您仍然可以使用数字调整框按钮来增大或减小数字调整框值。
    • 显示按钮
      。显示用于增大或减小值的按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal