创建自定义事件

创建自定义事件

通过向对象添加外部事件来添加自定义事件或变更事件。
外部事件可用于管理对象事件。
  1. 项目视图
    中,选择要包含外部事件的对象。
  2. 属性
    中,选择
    事件
    旁边的
    Add
    添加外部事件
  3. 选择该事件以管理其他对象的事件。
  4. 选择
    选择
    新事件将显示在
    事件
    下面。
  5. 要将方法链接到事件,请选择该事件旁边的
    Add
    添加新方法
    ,然后选择所需的方法。
  6. 选择
    选择
  7. (可选)如果该方法需要参数,请展开该方法并设置参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal