转换器

转换器

使用转换器可以转换源值并将转换后的值分配给父节点。
小贴士: 如果要在多个复杂动态链接中使用转换器及其属性,请创建一个转换器类型,然后在多个复杂动态链接中使用该转换器类型的实例。如果要在单个复杂动态链接中使用转换器及其属性,请创建本地转换器。

转换器类型和转换器实例

创建转换器类型,然后在多个复杂动态链接中使用转换器类型的实例。请参见创建转换器类型创建复杂动态链接

本地转换器

本地转换器特定于单个复杂动态链接,不能在其他复杂动态链接中重用。请参见创建复杂动态链接

转换器示例

复杂动态链接编辑器中的转换器示例可以包含:
条目
名称
说明
1
父变量
变量值,即转换器输出值。
2
动态链接方向
转换器输出与转换器逻辑之间的方向。选择以下图标时,该方向会发生变化:
  • 从源节点读取到父节点。
  • 从父节点写入源节点。
  • 从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。
3
插入
插入另一个转换器块。
4
转换器名称
转换器对象的名称。
5
转换器属性
可以将属性值设置为:
  • 静态值
  • 动态链接
  • 多个转换器
6
源动态链接
指向变量、标签值或其他转换器的动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal