创建动态报警消息

创建动态报警消息

创建在报警处于活动状态时,在运行时出现的报警消息。例如,创建消息来指示在报警处于活动状态时流速或流量低至危险水平。
先决条件
  1. 创建动态报警消息
  2. 项目视图
    中,选择报警。
  3. 属性
    消息
    中,选择
    添加动态链接
    ,然后选择
    高级
  4. 动态链接编辑器
    消息
    中,选择
    Add
    ,然后选择
    字符串格式器
  5. 动态链接
    中,选择
    更改动态链接
  6. 将报警的
    输入值
    指定为动态链接源。
  7. 格式
    中,输入报警消息的文本,并使用占位符
    {0}
    来标识源变量的值。
  8. 根据需要选择 以设置链接方向。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal