- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建报警网格
创建
报警网格
以将每个报警的状态显示在一行中。- 自定义报警网格中包含的对象,以更改网格的外观并显示特定报警信息。
- 在主工具栏中,选择。模板库
- 在模板库中,选择Widgets。
- 在组件下面,将报警网格拖到UI文件夹下的一个文件夹中。将出现报警网格# (type)。
- 在模板库中,选择关闭。
- (可选)在编辑器中,选择报警网格和报警网格的按钮以自定义网格及按钮的属性和事件。例如,要更改网格的外观:
- 行颜色。选择背景颜色行或选择,以绑定到具有该颜色的值的标签。添加动态链接
- 行文本颜色。选择报警网格中文本的颜色或选择,以绑定到具有该颜色的值的标签。添加动态链接
- (可选)要在运行时显示其他报警信息,请选择AlarmsDataGrid并添加列:
- 在属性中,选择列后面的,然后选择要显示在网格右端的列类型:
- 文本列。包含静态文本的列。
- 可编辑的文本列。包含可在运行时编辑的文本的列。
- 图像列。显示图形的列。
- 在属性中,展开列并滚动到新列数据网格列#。
- 在列的文本中,选择。添加动态链接
- 在“动态链接”窗口中,导航至,然后选择报警事件的属性。要按报警类型查看属性,请展开由标识的报警事件。小贴士: 默认情况下,报警网格显示所有已启用的报警和处于活动状态的报警。要在运行时仅显示某些报警,请参见创建报警筛选器。
alarm condition
alarm grid
row color
text color
提供反馈