FactoryTalk Optix 发行说明

FactoryTalk Optix 发行说明

要了解 FactoryTalk Optix Studio 的系统要求、即将发布的版本的功能以及已知和已解决的异常,请打开《FactoryTalk Optix 发行说明》。
小贴士: 要打开《 FactoryTalk Optix 发行说明》,请在 FactoryTalk Optix Studio 中选择
?
旁边的箭头,然后选择
发行说明
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal