添加画面
添加画面类型并配置子对象以显示不同的界面元素。
- 在项目视图中,右键单击画面,然后选择三次。
- 为每个画面对象添加 ScreenId 变量:小贴士: 稍后将添加的“从标签更改页面” NetLogic 需要 ScreenId 变量。
- 在项目视图中,选择要编辑的画面。
- 在属性的顶部选择,然后选择
变量。 - 将光标悬停在变量名上,选择,然后输入
ScreenId - 确保变量类型为Int32。
- 输入唯一的正整数值。例如,为每个画面输入以下内容:ScreenId 分配画面ScreenId 值画面11画面22画面33
- 向画面对象中添加子元素。例如,添加矩形和标签。有关更多信息,请参见图形对象。
提供反馈