创建报警

创建报警

创建针对超出温度发出警告的单一物位报警。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    报警
    ,然后选择
    新建
    单一物位报警
  2. 属性
    中,将
    上限
    设置为
    60
  3. 自动证实
    设置为
  4. 消息
    设置为
    Maximum temperature exceeded
  5. 输入变量
    ProjectName
    模型
    Temperature
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal