创建电机对象
    创建电机对象以使用示例数据填充面板实例。
- 创建电机类型:- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择。
- 将光标悬停在对象上,选择并输入 Motor。 Motor。
- 在属性的顶部,通过选择和 变量添加变量。 变量添加变量。
- 对变量进行重命名,方法是将光标悬停在变量上,选择并输入 Speed Speed
- 在类型视图中,双击模型。
- 在项目视图中,将Motor拖到类型视图中的类型文件夹中。
 在项目视图中,将出现Motor (type)和MotorInstance。
- 创建电机实例:- 在项目视图中,将光标悬停在MotorInstance上,选择并输入 Motor1 Motor1
- 右键单击模型,然后选择。在项目视图中,将出现Motor2。
- 对于每个电机实例,在属性中,设置任何Speed值。
 
- 创建 Motor_Ext 类型:- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择。
- 将光标悬停在对象上,选择并输入 Motor_Ext Motor_Ext
- 在属性的顶部,通过选择和 变量添加两个变量。 变量添加两个变量。
- 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择并输入以下内容: - Acceleration
- Power
 
- 在项目视图中,将Motor_Ext拖到类型视图中的类型文件夹中。
 在项目视图中,将出现Motor_Ext (type)和Motor_ExtInstance。
- 创建 Motor_Ext 实例:- 在项目视图中,将光标悬停在Motor_ExtInstance上,选择并输入 Motor1_Ext Motor1_Ext
- 右键单击模型,然后选择。
- 在项目视图中,将光标悬停在Motor_Ext1上,选择并输入 Motor2_Ext Motor2_Ext
- 对于每个 Motor_Ext 实例,在属性中,设置任何Acceleration和Power值。
 
提供反馈