FactoryTalk Optix Studio 界面
下面是一个设计时
FactoryTalk Optix Studio
的示例。FactoryTalk Optix Studio 组件

条目 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
![]() | 选项卡 | 正在编辑器中修改的已打开对象的选项卡。如果将光标悬停在选项卡上并选择 而不保存项目,系统将会提示您保存更改。 |
![]() | 编辑器工具栏 | 适用于正在从编辑器中修改的对象类型的命令。 |
提供反馈

条目 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
![]() | 选项卡 | 正在编辑器中修改的已打开对象的选项卡。如果将光标悬停在选项卡上并选择 而不保存项目,系统将会提示您保存更改。 |
![]() | 编辑器工具栏 | 适用于正在从编辑器中修改的对象类型的命令。 |