集合
集合是包含多个对象的 C# 对象。可以使用集合来对给定节点的子节点进行计数、迭代、添加和移除。
通用子集合
可用于每个
IUANode
C# 对象和每个项目节点。通用子代收集对象/节点属性以及作为其直接子代的其他对象/节点。专用集合
项目对象类型 | 对象类型的 BrowseName | 集合 | 集合对象的类型 |
|---|---|---|---|
数据记录器 | DataLogger | VariablesToLog | VariableToLog |
事件记录器 | EventLogger | EventFields | EventField |
OPC UA 客户端 | OPCUAClient | RuntimeConfigurations | RuntimeConfigurationEntry |
OPC UA 服务器 | OPCUAServer | NodesToPublish | NodesToPublishConfigurationEntry |
NodesToPublish.Nodes | 指向项目节点的 NodePointer | ||
NodesToPublish.Users | 指向用户的 NodePointer | ||
报表 | Report | Sections | UI.Item |
非易失性数据库 | RetentivityStorage | Nodes | 指向已设置非易失性节点的根的 IUAVariable 。 |
存储 | Store | Tables | Table |
表 | Table | Columns | Column |
圆形仪表 | CircularGauge | WarningZones | WarningZone |
线性仪表 | LinearGauge | WarningZones | WarningZone |
数据网格 | DataGrid | Columns | DataGridColumn |
导航面板 | NavigationPanel | Panels | NavigationPanelItems |
趋势笔 | Trend | Pens | TrendPen |
XY 图表线条 | XYChart | Pens | XYChartPen |
通信站 | IStation | Tags | Tag |
TagStructure | CommunicationDriver.TagStructure | ||
容器 包含子代的图形对象 | - | Items | Item |
对象 | BaseObject | InstanceNodeCollection | BaseObject
小贴士:
InstanceNodeCollection 中未表示的任何派生类型的实例。可以先使用派生类型手动列出这些实例。 |
变量 | BaseVariable | InstanceNodeCollection | BaseVariable
小贴士:
InstanceNodeCollection 中未表示的任何派生类型的实例。可以先使用派生类型手动列出这些实例。 |
提供反馈