搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建对象
使用 C# API 在
FactoryTalk Optix Studio
项目中创建对象并返回相应的 C# 对象。
API 由
InformationModel
类提供,由
FTOptix.HMIProject
模块显示。
C# API 参考
InformationModel.MakeObject(browseName)
InformationModel.MakeObjectType(browseName)
InformationModel.MakeObject(browseName, objectTypeId)
InformationModel.MakeObjectType(browseName, superTypeId)
InformationModel.MakeObject<T>(browseName)
InformationModel.MakeObjectType<T>(browseName)
InformationModel.MakeObject<T>(browseName, objectTypeId)
InformationModel.MakeObjectType<T>(browseName, superTypeId)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal