IUANode.Remove(child)
    移除与参数中传递的 C# 对象相对应的项目节点。
void Remove(IUANodechild);
参数
      - child(IUANode)
- 与要添加的项目节点相对应的 C# 对象。
示例
      以下示例显示从项目中移除的 
Panel1
 对象的 MyLabel
 子标签:var myPanel = Project.Current.FindObject("Panel1"); var objToRemove = Project.Current.FindObject("MyLabel"); myPanel.Remove(objToRemove);
提供反馈