创建本地项目
创建具有版本控制的本地项目,以便在您的计算机上创建本地项目和本地存储库。本地存储库允许您提交对项目进行的更改,并提供版本控制以查看和还原项目的先前版本。
- 如果存在打开的FactoryTalk Optix项目,选择,然后选择
项目关闭项目。 - 选择关闭,或者如果存在要保存的更改,选择保存并关闭。
- 在起始页上,选择新建。
- 选择项目的类型。
- 在名称中,输入项目的名称。小贴士: 要使用版本控制,FactoryTalk Optix 项目名称和存储库名称必须匹配。项目和存储库名称只能包含字母数字字符、数字、句点、短划线和下划线。
- 在位置中,键入项目的路径。
- 选择使用版本控制。小贴士: 在为本地项目启用了版本控制并且要将项目备份到远程存储库时,推送本地更改,以使本地项目与远程存储库相关联。
- 选择创建。
为新项目添加版本控制。
本地项目
提供反馈