为组或角色分配用户
从配置板页面管理用户和组以向组和角色分配用户,从而创建权限和特权层次结构。
创建用户、组和角色,然后向组和角色分配用户。
- 在主工具栏中,选择,然后选择打开配置板页面管理用户和组。
- 在配置板页面中,执行以下任一操作:
- 在用户下,将用户拖到组下的组上或拖到角色下的角色上。还可以将组或角色拖到用户上。按住Shift或Ctrl可选择并拖动多个连续项或非连续项。
- 选择一个或多个用户,选择分配给组或角色,选择组和角色,然后选择应用。
小贴士: 将在已分配给用户的组或角色旁边出现
。通过在项目视图中将用户拖到组或角色中,可以从项目视图中向用户或组分配用户。
用户将显示在配置板页面中的组下面。
分配
层次结构
权限
提供反馈