报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
访问
打开配置板页面
以删除配方模式。
重要提示:
已删除的配方将无法还原。
在工具栏中,选择
打开配置板页面
。
在配置板中,选择
配置配方
。
右键单击配方模式,然后选择
删除
。
配方模式
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal