添加 OPC UA 服务器
要配置 OPC UA 服务器,请向项目中添加 OPC UA 服务器对象并编辑该服务器的属性。
- 在项目视图中,右键单击OPC-UA,然后选择。
- 在属性中,配置 OPC UA 服务器。
- 端点 URL。OPC UA 服务器上端点的通信协议和网络地址。
- 最大连接数。可以连接到 OPC UA 服务器的 OPC UA 客户端的最大数量。
- 在 NodeIds 中使用节点路径。发布节点和 ID,并按如下格式显示节点路径:ns=。例如,<namespace>;s=Path.To.Nodens=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1。
- 采样间隔。OPC UA 服务器连续读取字段变量之间的间隔。
- 最大数组长度。数组中的最大元素数。
- 最低消息安全模式:
- 无。这些消息可能未签名或未加密。
- 签名。必须对消息进行签名或者签名并加密。
- 签名和加密。必须对消息进行签名并加密。
- 最低安全策略:
- 无。OPC UA 服务器不需要任何特定的安全策略。
- Basic256Sha256。OPC UA 服务器需要此安全策略或安全性更高的策略。
- Aes128_Sha256_RsaOaep。OPC UA 服务器需要此安全策略或安全性更高的策略。
- Aes256_Sha256_RsaPss。OPC UA 服务器需要此安全策略。
- 服务器证书文件。OPC UA 服务器的公共DER证书文件 (X509v3)。小贴士:服务器证书文件必须位于FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs文件夹中。如果指定了服务器证书文件,则还必须指定私钥。如果未指定服务器证书文件,则会在运行时在FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs文件夹中自动生成服务器证书文件。
- 服务器私钥文件。OPC UA 服务器的PEM私钥文件使用 ASCII Base64 进行编码。小贴士:服务器私钥文件必须位于FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs文件夹中。如果指定了服务器私钥文件,则还必须指定证书。如果未指定服务器私钥文件,则会在运行时在FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs文件夹中自动生成服务器私钥文件。
- 产品 URI。用于全局标识软件的 URI。
- 产品名称。软件的名称。
- 制造商名称。软件制造商的名称。
- 在属性中,选择要发布的节点旁边的。
要发布的节点的配置将出现在要发布的节点下面。重要提示: 发布节点时始终会发布子节点。 - 在配置中:#
- 添加节点。选择节点旁边的,然后通过编辑节点属性来配置节点。必要时重复上述操作。

- 在用户旁边添加用户,选择并配置该用户。必要时重复上述操作。
重要提示: 如果您公开特定节点(而非整个项目),则必须至少指定一个用户。用户可以是默认的匿名用户。 - 要向 OPC UA 客户端公开业务逻辑节点,请将PublishDynamicConfigurationNodes设置为真。业务逻辑节点包括:动态链接或链接的变量、转换器和事件处理程序或与事件关联的方法。
OPC UA 服务器
提供反馈