报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
同步已导入的节点。
先决条件
添加 OPC UA 客户端对象
。
在设计时同步所导入的节点
在
项目视图
中,双击 OPC UA 客户端。
在编辑器中,选择
刷新
。
选择要同步的节点并选择
应用
。
OPC UA 客户端
同步
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal