位置
刻度相对于控件的位置
- BrowseName
- PositionEnum
值
值 | DisplayName | 说明 |
|---|---|---|
0 | 左侧 | 刻度位于控件左侧 (仅当方向设置为“垂直”时) |
1 | 高 | 刻度位于控件上方 (仅当方向设置为“水平”时) |
2 | 右侧 | 刻度位于控件右侧 (仅当方向设置为“垂直”时) |
3 | 低 | 刻度位于控件下方 (仅当方向设置为“水平”时) |
提供反馈
值 | DisplayName | 说明 |
|---|---|---|
0 | 左侧 | 刻度位于控件左侧 (仅当方向设置为“垂直”时) |
1 | 高 | 刻度位于控件上方 (仅当方向设置为“水平”时) |
2 | 右侧 | 刻度位于控件右侧 (仅当方向设置为“垂直”时) |
3 | 低 | 刻度位于控件下方 (仅当方向设置为“水平”时) |