库
库中包含可添加到项目的对象定义或模板。例如,库中包含要在项目中使用的图形元素,如值和罐。库模板还存在其他对象、称为脚本的预定义代码、样式表或主题以及要在运行时进行交互的小组件。
您可以配置本地和远程库,以便将对象和变量存储在 Git 存储库中。将组件从
库
添加到项目视图
。推送和拉取库以查看用户对远程库所做的最新更改,就像对远程项目所做的那样。创建模板来创建具有相似属性的对象、对象类型和变量。库
具有预配置的小组件,可在运行时进行交互并配置设备。 库类型
类型 | 说明 |
|---|---|
模板库 | 无法编辑或移除的默认对象库。为以下对象提供了模板库:
|
自定义库 | 由用户创建的库,其中包含一组对象,这些对象可从模板库创建或针对特定自动化场景进行自定义。 |
小贴士:
要快速查找模板,请选择
组件
下的任意条目,然后开始键入。库的存储库
可以将库存储在本地,也可以将库存储在远程 Git 存储库中。
FactoryTalk Optix
项目中提供了库。库保存在 文件夹中。
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries库更新
库和库对象与最初配置它们时使用的
FactoryTalk Optix
软件版本绑定。当您安装更新版本的 FactoryTalk Optix
时,该软件会更新内置的模板库,使这些库与新软件兼容。如果项目中包含的自定义库使用的组件在更新版本的
FactoryTalk Optix
中发生了更改,则必须手动更新自定义库。提供反馈