报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
显示图形中二维变量的值。
使用案例
以图形化方式(例如剖面图或可以操作机器的工作区域)表示或设置机器过程。
小贴士:
可以通过将笔的
已启用
属性设置为
假
来禁用笔的显示。
示例
数据控件
配置 XY 图表
添加标尺线笔
添加数组线笔
添加多边形笔
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal