搜索
FactoryTalk Optix 帮助
配置迷你图
配置要在迷你图对象中显示的数据源。调整迷你图对象属性。
重要提示:
请勿将折线用作迷你图的容器。
在
项目视图
中,右键单击要包含
迷你图
对象的节点,然后选择
新建
数据控件
迷你图
。
在
属性
中,在
笔值
与拟获取数据的节点或数据库之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
(可选)配置迷你图属性:
笔颜色
。迷你图笔颜色。
笔粗细
。迷你图笔粗细。
时间窗口
。迷你图时间范围。
刷新时间
。迷你图刷新时间。
Y 轴最大值
。Y 轴的最大值。
Y 轴最小值
。Y 轴的最小值。
范围上限
。范围的上限值。
范围下限
。范围的下限值。
范围颜色
。范围背景颜色。
迷你图
迷你图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal