配置柱状图
配置用于从项目节点或数据库获取数据的
柱状图
对象。- 在项目视图的UI中,右键单击一个容器,然后选择。
- 在属性中,在模型属性和节点之间创建动态链接。所选节点示例查询组合框数据库对象SELECT Column1, Column2 FROM TableName ORDER BY Column1 DESC LIMIT 50数据库表中包含的值。项目节点SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE "Motor%"所有直接子节点的特性值或属性值。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- (可选)通过设置ItemKind来指定要在对象中显示的项类别。小贴士:ItemKind属性将使用子节点中识别的对象或变量类型自动设置。例如,如果模型基于一个文件夹节点,而且该节点包含多个具有Motor对象类型的实例,则会通过引用类型Motor自动设置ItemKind。在这种情况下,显示的值是不同实例(Motor1、Motor2、Motor3等等)的特性或属性。
- 通过在标签和变量参数(如@BrowseName)之间创建动态链接来配置图表标签。
柱状图
提供反馈