配置数字调整框
添加数字调整框对象并编辑其属性。
- 在项目视图的UI中,右键单击要包含数字调整框的容器,然后选择。
- (可选)在属性中,调整数字调整框设置:
- 值。起始值。数值或指向具有数值的变量的动态链接。小贴士: 如果将值属性与变量动态链接,并在运行时输入新值,则新值将自动转换为链接的变量数据类型。例如,如果链接到 UInt32 数据类型的变量并在数字调整框中输入值1.6,则输入的值将向上舍入为2.0。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 最小值。可以为数字调整框设置的最小值。小贴士: 如果值不在最小值和最大值之间,数字调整框的边框将短暂变为红色,值将恢复为先前的值。
- 最大值。可以为数字调整框设置的最大值。
- 增量。使用按钮递增或递减值时,值增大或减小的量。
- 输入格式。所显示的值的格式。允许的值如下:数字 (Double Float Int16 Int32 Int64 Integer UInt16 UInt32 UInt64 UInteger)格式说明示例d不含千位分隔符的数值。在格式占位符后面,用整数配置小数位数(不填零)。
- d: -1234 ► -1234
- d: 5.618 ► 5618
- d2: 1,234.239 ► 1234.24
n含千位分隔符的数值。在格式占位符后面,用整数配置小数位数(不填零)。- n1: -1234.23 ► -1234.2
- n2: 5804.236 ► 5804.24
- n3: -1234.23 ► -1234.230
e指数表示法。在格式占位符后面,用整数配置小数位数。- e10: 12345.6789 ► 1.2345678900E4
- e2: 2665.778 ► 2.67E3
f固定点表示法。在格式占位符后面,用整数配置小数位的确切个数。- f3: 123 ► 123.000
- f3: 123.23 ► 123.230
- f4: -1898300.678 ► -1898300.6780
- f3: 123.4 ► 123.400
p百分比。在格式占位符后,用整数配置小数位数。- p: 1 ► 100%
- p3: -0.397481 ► -39.748%
x十六进制表示法。255 ► ffb二进制表示法。107 ► 1101011o八进制表示法。56 ► 70 - 可编辑。允许使用键盘上的键输入数字调整框值。小贴士: 即使可编辑设置为假,您仍然可以使用数字调整框按钮来增大或减小数字调整框值。
- 显示按钮。显示用于增大或减小值的按钮。
数字调整框
提供反馈