- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
配置通过 FTP 定期进行文件传输
结合使用
FTPClientLogic
和 PeriodicActionLogix
,自动按定期和非交互方式上载和下载文件和文件夹。可以使用此 FTP 服务器配置来自动在设备之间传输文件和文件夹。- 创建C:/FtpServer文件夹,然后在该文件夹内创建myDocument.txt文件。
- 在 FTP 服务器上将C:/FtpServer设置为起始文件夹。
- 启动 FTP 服务器。
- 要传输的文件和文件夹已通过FileTransferDownload和FileTransferUpload进行配置。项目中的页面包括:
- FTP 客户端配置。可用于更改 FTP 客户端的配置参数。OverwriteExistingItems开关定义是否必须覆盖现有文件。
- 传输文件。显示如何使用ConnectFTPClient和DisconnectFTPClient方法连接和断开 FTP 客户端,以及如何使用DownloadItem和UploadItem方法进行下载和上载。
文件传输
备份
提供反馈