向对象中添加来自其他对象的事件

向对象中添加来自其他对象的事件

将事件从一个对象添加到另一个对象,以避免为多个对象重新创建同一个事件。
  1. 项目视图
    中,选择要向其添加事件的对象。
  2. 属性
    中,选择
    事件
    后面的
    Add
    添加外部事件
  3. 导航到包含要向当前对象中添加的事件的对象,选择该事件,然后选择
    选择
  4. 要将方法与该事件相关联,请选择该事件后面的
    Add
    添加网络方法
    ,然后选择所需的方法。
  5. 在选择窗口中,导航至方法并选择,然后执行以下操作之一:
    • 要添加
      全局方法
      ,请展开
      命令
      节点,然后展开方法节点以选择所需的方法。
    • 要添加
      局部节点
      ,请展开对象的节点以选择所需的方法。
  6. 选择
    选择
  7. (可选)如果该方法需要参数,请展开该方法并设置参数。
  8. (可选)重复46,将任何其他方法与该事件相关联。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal