转换器
使用转换器可以转换源值并将转换后的值分配给父节点。
小贴士:
如果要在多个复杂动态链接中使用转换器及其属性,请创建一个转换器类型,然后在多个复杂动态链接中使用该转换器类型的实例。如果要在单个复杂动态链接中使用转换器及其属性,请创建本地转换器。
本地转换器
本地转换器特定于单个复杂动态链接,不能在其他复杂动态链接中重用。请参见创建复杂动态链接。
转换器示例
复杂动态链接编辑器中的转换器示例可以包含:

条目 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
![]() | 父变量 | 变量值,即转换器输出值。 |
![]() | 动态链接方向 | 转换器输出与转换器逻辑之间的方向。选择以下图标时,该方向会发生变化:
|
![]() | 插入 | 插入另一个转换器块。 |
![]() | 转换器名称 | 转换器对象的名称。 |
![]() | 转换器属性 | 可以将属性值设置为:
|
![]() | 源动态链接 | 指向变量、标签值或其他转换器的动态链接。 |
转换器
转换器类型
转换器实例
提供反馈


从源节点读取到父节点。
从父节点写入源节点。
从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。