读/写操作代码
对于单个或多个标签的每个读/写操作,控制器都会生成一个描述操作结果的操作代码。
操作代码说明
代码 | 说明 |
|---|---|
Good | 读取/写入操作成功。 |
BadNoCommunication | 读取/写入由于超时(例如连接超时)而失败。 通信站 的超时 属性确定了超时值。 |
BadCommunicationError | 读/写操作由于控制器返回错误而失败。 |
BadConfigurationError | 读/写操作由于标签配置错误(例如地址无效)而失败。 |
在 C# 中读取操作代码
可以在 NetLogic 中读取操作代码。如果返回值为
0
,则表示通信良好。如果返回值不等于 0
,则表示通信停止。示例:
var station = Project.Current.Get<Station>("CommDrivers/RAEtherNet_IPStation1");var stationState = station.OperationCode
读/写
读/写错误
读写
读写错误
提供反馈