配置控制器路由

配置控制器路由

在从 Beckhoff® TwinCAT® 控制器导入标签之前,请完成此过程。
  1. 在 TwinCAT® 控制器机器上:
  2. 获取 AMS Net Id 值。
    小贴士: 稍后在
    FactoryTalk Optix Studio
    中配置通信驱动程序时将使用 AMS Net Id 值。
  3. 为连接到控制器的每个设备添加一条路由。使用以下设置:
    • 地址信息。输入
      FactoryTalk Optix 应用程序
      目标设备的 IP 地址。
    • AmsNetId。与“地址信息”中的地址相同,在末尾附加了
      .1.1
    • 目标路由。设置为“静态”。
    • 远程路由。设置为“无/服务器”。
    • SecureADS。禁用。
    有关更多信息,请参阅产品文档。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal