OMRON Fins 驱动程序
使用 OMRON Fins 驱动程序时,请遵守以下准则。
支持的控制器
驱动程序支持 OMRON® CJ 和 CP 控制器系列。
重要提示:
驱动程序已使用 CJ2 控制器系列进行了测试。
控制器标签导入
只能在脱机模式下从 TXT 文件导入标签。
重要提示:
在将标签导入到
FactoryTalk Optix Studio
之前,请在 CX-Programmer 中将符号表复制到 TXT 文件中。有关更多信息,请参阅产品文档。
数据类型
控制器数据类型 | FactoryTalk Optix 数据类型 | 长度 | |
|---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 位 | |
CHANNEL | INT16 | 2 个字节 | |
COUNTER | INT16 | 2 个字节 | |
WORD | UINT16 | 2 个字节 | |
DWORD | UINT32 | 4 个字节 | |
LWORD | UINT64 | 8 个字节 | |
INT | INT16 | 2 个字节 | |
DINT | INT32 | 2 个字节 | |
UINT | UINT16 | 2 个字节 | |
UINT_BCD | UINT16 | 2 个字节 | |
UDINT | UINT32 | 4 个字节 | |
UDINT_BCD | UINT32 | 4 个字节 | |
LINT | INT64 | 4 个字节 | |
ULINT | UINT64 | 8 个字节 | |
ULINT_BCD | UINT64 | 8 个字节 | |
REAL | FLOAT | 4 个字节 | |
LREAL | DOUBLE | 8 个字节 | |
TIMER | INT16 | 2 个字节 | |
STRING | STRING | LENGTH | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] |
控制器内存区域 | FactoryTalk Optix 内存区域 | 注释 |
|---|---|---|
CIO | CIO 区域 | |
A | 辅助区域 | |
T | 计时器 | |
C | 计数器 | |
D | 数据内存 | |
H | 保持区域 | |
W | 工作区域 | |
Ex | EM 区域 CurrentBank | 寻址当前存储区中的内存位置 x。 |
Ex_y | EM 区域 | 寻址存储区 x 中的内存位置 y。 |
IR | 不受支持 | |
DR | 不受支持 | |
TK | 不受支持 |
OMRON Fins
OMRON Fins 驱动程序
提供反馈