身份验证
选择运行时可用的用户验证模式,并为在
FactoryTalk Optix Studio
中定义的用户配置所需的密码策略。身份验证模式
根据所选验证模式的不同,以下类型的用户可以在运行时登录:
用户类型 | 说明 |
|---|---|
模型 | 在 FactoryTalk Optix Studio 中创建的用户。 |
本地 | 本地计算机用户。 |
域 | Active Directory 或 LDAP 用户。 域用户可通过使用以下用户名惯例登录 FactoryTalk Optix 应用程序 :
|
OAuth 2.0 | 使用包含 PKCE 的 OAuth 2.0 协议授权的用户。有关更多信息,请参见 OAuth 2.0 授权代码授予类型。
小贴士:
FactoryTalk Optix Studio 使用 RS256 令牌。 |
根据客户端操作系统的不同,支持不同的身份验证模式:
操作系统 | 模型身份验证 | 本地身份验证 | Active Directory 身份验证 | LDAP 服务器身份验证 | OAuth 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Windows | |||||
Ubuntu 22 |
域用户和组映射
新用户和组:
- 如果域用户在运行时登录,则会创建相应的模型用户。
现有用户和组:
- 现有模型组与相应的域组映射。
- 如果模型用户名与用户模型节点下的域用户名和域变量相匹配,则现有模型用户将与相应的域用户映射。
编辑组成员身份:
- 如果域用户已不在某个域组中,则会将相应的模型用户从相应的模型组中移除。
- 如果域用户成为某个域组的成员,则会将相应的模型用户添加到相应的模型组中。如果模型中存在域组,则会将相应的模型用户添加到相应的模型组中。
移除管理用户和组:
- 如果将域用户从某个组中移除,且相应的模型用户属于模型组,则在成功登录后,将从模型组中移除该用户。
密码策略
强制执行:
- 最短和最长密码期限
- 最短密码长度
- 设置唯一密码的必要性
小贴士:
密码策略仅对模型用户有影响。
提供反馈