配置审计签名
使用审计签名以要求用户提供电子签名。
- 在工具栏中,选择。模板库
- 在库窗口中,搜索Signing Workflows。
- 在组件下面,将签名工作流拖到项目视图窗格中的UI上。项目视图窗格中将出现AuditSigning1文件夹。
- 4.展开AuditSigning1文件夹并选择AuditDialogBox。
- 5.在属性窗格中,在用户属性和 之间创建一个动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 在项目视图窗格中,选择SigningController。
- 在属性窗格中:
- 添加允许签名和双重签名的用户和组。
- 选择默认的工作流类型。
- 在项目视图窗格中,选择变量。小贴士: 例如,如果要在用户更改线性仪表的值时触发电子签名工作流,请配置与仪表值关联的变量对象。有关更多信息,请参见审计签名引用。
- 在属性窗格的顶部,选择并选择
审计签名。 - (可选)通过选择工作流类型并添加能够完成工作流的用户和组,配置默认的审计签名设置。小贴士: 默认审计签名设置继承自SigningController对象。
审计
审计签名
提供反馈