报警
使用报警来指示过程或机器在运行时的状态。报警指示需要注意或干预的事情,例如变量达到临界值。
小贴士:
例如,温度变量可能与正常设置值不同并激活报警。
报警类型
FactoryTalk Optix Studio
包括几种预定义的报警类型。不同的报警类型触发不同的报警事件类型。也可通过配置报警的其他属性创建自定义报警类型。有关更多信息,请参见报警类型。
报警配置
创建具有报警对象类型和报警对象实例的报警。配置报警的变量轮询时间。有关更多信息,请参见:
小贴士:
当控制器具有非 OPC UA 服务器时,要监测系统,必须导入控制器变量并在报警对象中引用控制器变量。如果应用程序公开 OPC UA 服务器,
FactoryTalk Optix Studio
可能会通过应用程序
对象自动与 OPC UA 服务器通讯。应用程序会自动读取由 OPC UA 服务器公开的报警事件,以显示事件状态和报警信息。报警管理
使用报警网格在运行时来证实和确认报警。还可以配置报警网格自动对报警进行证实和确认。有关更多信息,请参见对报警进行证实和确认。
报警状态
在
FactoryTalk Optix Studio
中,报警可能具有以下状态。状态 | 说明 |
|---|---|
活动报警、未确认、未证实 | 需要注意或干预的活动报警 |
活动报警、已确认、未证实 | 已处理的报警 |
活动报警、已确认、已证实 | 已解决的报警 |
正常 | 非活动报警 |
已禁用
提供反馈