系统功能

FactoryTalk Optix
版本 1.5.x 具有以下功能。
核心功能
  • 全局搜索和替换可用于查找并替换整个项目或文件夹中的字符串。
  • PDF 报表现在支持趋势和图表。
  • FactoryTalk Optix
    Studio 中添加了日语和韩语。
  • 在当前的权利订阅到期并且宽限期开始时,会触发运行时权利已过期事件。
  • 输出
    窗格中的可单击节点错误可用于导航到错误位置以加快故障排除速度。
  • 导航窗格和面板加载器的设计时预览显示在启动时加载的第一个画面的预览。
  • 改进的库依赖项管理可保留与小组件相关的对象依赖项的路径。
  • 动态链接弹出窗口可用性得到改进,现在支持模态对话框。
  • 图像位置
    属性为在按钮内定位图像提供了更大的灵活性。
  • Web 画面引擎证书属性改进了 HTTPS 配置。
  • 支持 OAuth 2.0 身份验证,让用户能够在运行时使用 OAuth v2 身份验证服务器进行身份验证。
  • 新增的报警摘要和报警管理器控件改进了与报警的运行时交互。
扩展架构
  • 独立于会话的样式表让每个用户都能够更改样式表,而不会影响其他并发用户。
数字化设计体验 
  • 通过新增的 FactoryTalk Hub
    帮助
    菜单,可以方便地访问《
    FactoryTalk Optix
    Studio 帮助》和《
    FactoryTalk Optix
    安装指南》。
  • 通过 FactoryTalk Hub 上访问的新设备大小调整工具,可帮助用户为其应用程序选取最佳的运行时设备。
数据连接
  • 对 Logix 报警和扩展标签属性的支持增强了与 Logix 应用程序的集成。
  • 支持 InfluxDB 嵌入式数据库。
  • 通过嵌入式代理和具有发布者与订阅者功能的客户端提供本地 MQTT 支持,以增强与云应用程序的连接。
  • 存储并转发功能允许将数据存储在本地,并在稍后连接断开时转发到远程数据库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal