应用程序说明

以下应用程序说明适用于
FactoryTalk Optix
版本 1.5.x。

威胁缓解措施

  • 请勿丢失含有所导出的
    FactoryTalk Optix 应用程序
    的 U 盘。U 盘中包含可检查的字段、凭据、证书和哈希密码。
  • 保护对
    Rockwell Automation
    所制造设备的物理访问。
  • 切勿使连接的设备无人看管。保护对设备的物理访问,并使日志不受通过远程协助工具建立的设备 Web 界面、连接的诊断会话和文件系统访问的影响。
  • 防止对设备进行未经授权的物理访问。保护对设备的物理访问,并提高由自定义逻辑生成的应用程序文件的安全级别。
  • 保护对已登录用户会话的物理访问。在无人看管的情况下,可通过锁定会话来防止
    FactoryTalk Hub
    刷新令牌文件失窃。
  • 保护对已登录用户会话的物理访问。在无人看管的情况下,可通过锁定会话来防止
    FactoryTalk Hub
    刷新令牌文件被移除。
  • 保护对已登录用户会话的物理访问。在登录 GitHub 时防止攻击。

功能预览

标记为预览的功能不应在生产环境中使用。功能预览包括:
  • FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器和仿真器中的 RA EtherNet/IP 通信驱动程序
  • 连接的 IDE 模式
  • “功能预览”库文件夹的内容
  • 提供信息模型图形的模型分析
  • 智能对象/Edge App

FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器

可通过 FactoryTalk Hub 在 Web 浏览器中使用 FactoryTalk Optix Studio。

仿真器功能支持

FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器仿真器支持 FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器仿真器的所有功能,但以下功能除外:
  • 在运行时编辑器中控制
    Web浏览器
    对象。
  • 在运行时仿真器中控制
    PDF查看器
    对象。
  • 在运行时编辑器中控制
    视频
    对象。
  • 在运行时仿真器中控制
    窗口
    对象。

编辑器功能支持

FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器支持 FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器的所有功能,但以下功能除外:
  • 通过
    输出
    选项卡保存日志。
  • 编辑 NetLogic 文件。
  • 输出
    选项卡中显示日志路径
  • 添加文件和图像(通过将它们拖放到 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器中)。
  • 使用 方法在运行时重新启动应用程序。

数字调整框数字输入无符号转换

当数字调整框数据类型为无符号整数时,负输入将转换为零。

修改了鼠标释放事件的行为

现在,仅当移开指针或手指的同时仍留在 UI 对象区域内时,才会执行鼠标释放事件。此修改会影响 UI 控件面板、矩形、按钮、椭圆、折线、图像 和 AdvancedSvgImage。在将来的版本中,将包含与按下状态相关的新变量。

Micro 控制器驱动程序下的状态不正确

在配置多个工作站时,如果不需要数据,则不会更新工作站的连接状态。为避免发生这种情况,请使用运行时 Netlogic 脚本为每个工作站实现固定记录频率,以便在布尔值为真时清除布尔值,并在工作站中实现计时器,该计时器在布尔值为假时运行,并在计时器完成时将其设置为真。

报警限值

1 种语言
设备内存
Optix 报警、
基于 Logix 标签的报警和 Logix ALDM 指令报警
Logix ALMA 指令报警
1 GB
2500
400
2 GB
5000
800
4 GB
15000
1600
8 GB
30000
3200
16 GB
60000
6400
4 种语言
设备内存
Optix 报警、
基于 Logix 标签的报警和 Logix ALDM 指令报警
Logix ALMA 指令报警
1 GB
700
150
2 GB
1000
200
4 GB
3500
500
8 GB
7000
1000
16 GB
14000
2000
提醒事项: 如果应用程序混合使用基于 Logix ALMA 指令的报警与其他类型的报警,则每个 ALMA 报警将被计为 5 个报警。例如,如果 FactoryTalk Optix 应用程序有 100 个 ALMA 报警和 2,000 个其他报警,则报警总数为 2,500。根据上表,对于单个本地语言,这是一个普通应用程序在 1 GB 内可运行的报警数量。
如上表所示,每种本地语言都需要额外的内存。在将来的版本中,所需的额外内存将会减少。
如果未使用新的报警管理器或报警汇总计数器,或者如果要升级不需要新报警管理器或报警汇总计数器的 FactoryTalk Optix 早期版本,可以通过将
启用报警集合
属性设置为
来禁用报警集合,从而减少所需的内存。

Logix 扩展属性必须同时定义最小和最大范围

导入 Logix 扩展属性时,必须在 Logix 中定义最小值和最大值,并且必须包含有效值,才能导入扩展属性。

GitHub 和 GitLab 连接

在此版本中,改进了 GitHub 和 GitLab 连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal