此版本中的已知异常
该列表列出了
FactoryTalk Optix
版本 1.5.x 中的已知异常。使用圆括号中的标识信息,可在未来的发行版本中跟踪异常,或者就相关问题获取客户支持的帮助信息时作为参考。
在控制器路径中有多个背板的计算模块无法与控制器通信
如果控制器路径中有多个背板,则该计算模块无法与控制器通信。例如,如果路径为 Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3,则该模块无法与控制器通信。但是,类似于 Backplane\3 或 Backplane\1\A\10.220.173.66 的路径允许模块与控制器通信。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
图像在运行时不显示 [3140280]
如果项目中的图像文件未显示在运行时应用程序中,请使用第三方应用程序来缩小图像。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
如果为 Modbus 工作站将字符串错误地配置为离散输入且所有其他标签读取失败时,不会显示错误 [2351429]
将字符串标签分配到离散输入内存区域不会显示错误消息,并且会导致包含配置错误标签的 Modbus 工作站上所有标签的读取错误。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
除非重新启动 FactoryTalk Optix,否则不会显示自定义库元素 [2371413]
在重新启动 FactoryTalk Optix 之前,添加到自定义库的元素不会显示在
库
搜索中。此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
某些视频可能不会在运行 Microsoft Windows 的计算机上播放 [2212837]
如果在运行
Microsoft®
Windows®
的计算机上模拟项目,则某些视频可能不会播放。如果将项目部署到设备,则会播放视频。此异常首次出现在版本 1.1.0 中。
无法通过 ControlNet 连接到某些 Logix 控制器 [3385425]
尝试通过 ControlNet 网络连接到下列控制器类型之一时:
- 1769-L35CRCompactLogix™
- 1768CompactLogix™
- 1768Compact GuardLogix®
不能通过 1756-ENxT(R) 模块进行路由来连接到控制器。需要使用以下 EtherNet/IP 模块之一:
- 1756-ENBT
- 1756-EWEB
无法在网络文件夹中创建项目
尝试在网络文件夹中创建项目时显示错误,指示
FactoryTalk Optix
无法重命名项目模板。此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
仿真器无法通过 VPN 连接 InfluxDB 服务器 [3350681]
使用运行时工具通过 VPN 连接 InfluxDB 服务器。然后,可以将项目部署到所选设备。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
旋转可折叠项可能无法按预期显示 [1891903]
不支持旋转可折叠项。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
作为服务运行时,在项目上传后应用程序不会自动启动 [3628522]
将 FactoryTalk Optix 作为服务运行时,在将包含应用程序文件的项目上传到 FactoryTalk Optix Studio 后终止的应用程序不会自动重新启动。手动启动运行时服务或重新部署应用程序。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
当 NetLogic 脚本处于打开状态时,无法部署应用程序 [3545605]
如果打开了任何 NetLogic 脚本,应用程序部署将中止,并显示错误消息“无法准备项目源存档: 复制”。关闭脚本并重新部署应用程序。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
无法使用 OptixPanel 或嵌入式边缘计算模块上的 WAN 端口与控制器通信 [3213290]
OptixPanel 和嵌入式边缘计算模块无法使用 WAN 端口与控制器通信。OptixPanel 将端口 2 用于 WAN,将端口 1 用于 LAN;嵌入式边缘计算模块将端口 1 用于 WAN,将端口 2 用于 LAN。使用 LAN 端口与控制器通信。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
无法正确显示具有在组级别定义的不透明度的高级 SVG 图像 [3249226]
应用于高级 SVG 图像子元素的不透明度在组级别定义时,在仿真器或 OptixPanel 中运行时不会按预期显示。在元素级别应用不透明度以获得预期结果。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
工程单位转换器不显示转换后的值 [3558734]
直接在原始最大值和最小值保留为默认值 0 的属性上设置的工程单位转换器不会显示转换后的值。在转换器文件夹下创建自定义工程单位转换器,并在创建高级动态链接时引用它。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
使用多个同名项目时,项目非易失性无法按预期工作 [3540833]
在不同位置使用多个同名项目时,项目非易失性无法按预期工作。使用非易失性时确保项目具有唯一名称。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
在本地会话和 RDP 会话之间切换时出现 IDE 显示问题 [2294982]
在本地和远程桌面会话之间切换时,桌面 IDE 中可能会显示空白屏幕。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
FactoryTalk Optix 检测不到在运行 V20 固件的控制器中已联机更改的新标签或已删除的标签 [3671499]
如果将 RA EtherNet/IP 驱动程序与运行 V20 固件的控制器配合使用,则在与控制器联机完成这些更改时,FactoryTalk Optix 将检测不到新的或已删除的标签。
要解决此问题,请重新部署项目,并在
项目已存在
中选择替换
。
重要提示:
如果替换项目,将替换所有应用程序文件。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
数字调整框显示的值可能不准确 [3685185]
在 UI 控件上使用非默认数据类型可能会导致显示的值不精确。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
PDF 报表无法正确生成 [3712641]
当页眉、区段和页脚的总和超过页面大小时,不会生成 PDF。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中
Unicode 字符显示不正确 [3863114]
在使用 Micro 控制器驱动程序的 Micro Logix 1400 或 SLC-500 控制器中,当在连接到标签的文本框或标签中输入中文、日语和朝鲜语 Unicode 字符时,有些字符无法正确显示。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
MouseDoubleClick 事件不完整 [3867487]
目前 MouseDoubleClick 事件不可配置,但在将来的版本中将可以配置。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
Micro 控制器驱动程序下的状态不正确 [3774138]
使用多个工作站时,如果工作站的活动画面上没有数据,则其中包含数据的非活动画面可能无法显示正确的状态。有关其他信息,请参见应用程序说明。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
执行 L5X 脱机标签导入时,不会导入 PlantPAx 过程指令 HMI 扩展标签属性 [3890998]
使用 L5X 文件导入标签时,不会导入 PlantPAx 过程指令 HMI 扩展标签属性。使用 Logix v37 ACD 文件脱机导入属性,或从控制器联机导入属性。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
将图像文件替换为同名的新文件时显示上一个图像 [3856948]
在 FactoryTalk Optix Studio 中,如果更新图像文件或使用同名的新文件替换图像,将显示上一个图像。更新或替换图像文件时使用唯一名称。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
OptixPanel 上的日语输入法 [3892017]
在使用虚拟键盘将输入模式切换为日语之前,将无法正确输入数值。这可以通过单击任意文本输入字段来完成。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
在选择“传输应用文件”时,如果应用程序文件的文件夹丢失,则项目部署出错 [3887842]
在部署或模拟项目并选择传输应用程序文件时,如果缺少应用程序文件夹,则部署会导致错误。手动创建应用程序文件目录,然后再次模拟或部署项目。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
更改布尔数组元素上的布尔扩展属性的传递或标量的布尔寻址 [3883369]
如果清除或删除布尔数组元素上的 EU/ST0/ST1 或标量上的布尔寻址,将在 Logix 项目中移除 EU/ST0/ST1 的覆盖。在通过联机导入重新导入之前,Optix 无法识别父标签中的 EU/ST0/ST1。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
使用仿真器时,最初不会生成 PDF 报表 [3880034]
使用仿真器时,初次按下按钮时不会生成 PDF 报表文件。再次按下此按钮可生成报表。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
不支持将扩展属性从 .L5X 传递到别名标签 [3877581]
使用 .L5X 文件导入扩展属性时,无法正确导入别名扩展属性,且在运行时无法检索这些属性。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
无法从基本标签继承别名标签扩展属性 [3876089]
从别名的基本标签导入扩展属性不适用于联机标签导入程序。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
扩展属性传递不会回退到默认本地语言 [3875978]
使用具有扩展属性传递的本地语言时,如果
FactoryTalk Optix
中未提供所选本地语言的翻译,则不会从控制器检索默认的本地语言。此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
Logix 扩展属性 - 无法读取嵌套 UDT 上的工程单位 [3871250]
当 UDT 嵌套深度超过一个层级时,无法读取在 UDT(非成员)上定义的工程单位。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
本地语言键盘
Alt +(键)
为所有非特殊字符键输入大写字母 [3868188]在
FactoryTalk Optix
Studio 中使用本地语言键盘时,Alt +(键)
将在存在特殊字符的位置返回特殊字符,并对所有其他键将返回大写字符。此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
如果项目的名称包含特殊字符,则 MQTT 代理不起作用 [3854413]
如果
FactoryTalk Optix
项目名称包含本地语言特殊字符,则 MQTT 代理无法启动。 使用嵌入式 MQTT 代理时,请勿在项目名称中使用特殊字符。此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
某些功能可能会被 Visual Studio 的更新版本阻止 [3852883]
如果无法执行以下操作,请关闭 Visual Studio 或关闭索引服务:
- 在启用了“传输应用程序源代码”的情况下,将项目传输到任何目标。
- 使用新名称保存项目。
- 将编译的运行时项目导出到某个文件夹。
- 执行 Git 任务。
Logix 扩展属性传递位级别说明无法正确导入或显示 [3843855]
Logix 扩展属性传递位级别说明无法联机导入,并且不会正确更新。为避免这种情况,请在实例上分配位级别说明。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
执行标签导入操作期间,FactoryTalk Optix Web 编辑器可能无响应 [3795569]
在执行大型脱机标签导入操作期间,
FactoryTalk Optix
Web 编辑器可能无响应。尝试从控制器联机导入标签,或使用 FactoryTalk Optix
桌面编辑器。此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
Logix 扩展属性 - 写入时工程单位不指示失败 [3334127]
Logix 扩展属性不可写入。对工程单位的更改不指示写入失败。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
并非始终支持特殊字符 [2123530]
Git 存储库名称和 ODBC 数据库名称不支持特殊字符;此外在 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器的“设计时”无法使用汉语、韩语或日语输入法。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
提供反馈