报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
按钮
。
在
属性
中的
文本
中,输入
Animate image
在
事件
中,选择
MouseClick 事件
旁边的
,然后选择
UI
MainWindow (type)
rotateSVG
。
开发用于为 SVG 图像添加动画的按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal