搜索节点

搜索节点

使用
项目视图
中的
搜索
可以搜索和筛选树结构中的项目节点。
  • 项目视图
    中,执行以下操作之一:
    • 要搜索项目节点,请在
      搜索
      中输入搜索查询。
    • 要清除搜索查询,在
      搜索
      中选择
      Close
    • 要按类型筛选项目节点,在
      搜索
      中选择
      ,然后选择或清除要包含在查询中的节点类型。
    • 要清除所有筛选器,在
      搜索
      中选择
      ,然后选择
      清除所有筛选器
    通过输入
    n:
    Node_ID
    ,可以使用 搜索项目节点
    例如:
    n: 85/00000000000123456
    小贴士: 也可以在“/”后只输入数字字符串,作为搜索查询。对于每个项目节点,该字符串应唯一。
    例如:
    n: 00000000000123456
    至少需要 4 个字符的 NodeID 才能触发搜索。您还可以仅按进行搜索,例如
    n: 8/
    n: 123/
    。此搜索方法没有长度要求,但可能耗费更多时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal