搜索
FactoryTalk Optix 帮助
样式表
使用样式表单对象可自定义图形对象类型和实例的样式。
小贴士:
一个项目可包含多个样式表。使用多个样式表可在各样式之间进行切换。例如,在运行时可在浅色界面和深色界面之间进行切换。
解析顺序
如果将“外观”属性设置为由灰色文本指示的默认值,则该属性将继承更高级别的值。
样式属性值按下列顺序解析:
对象实例
。图形对象实例的样式。
有关更多信息,请参见
编辑图形对象属性
。
对象类型
。图形对象类型的样式。
有关更多信息,请参见
编辑图形对象属性
。
控件样式
。应用于特定图形对象的样式表中的样式。例如,应用于按钮控件的样式。
样式
属性用于将样式应用于特定对象。
有关更多信息,请参见
配置样式表
和
将控件样式应用于图形对象
。
全局样式
。应用于所有图形对象的样式表中的样式。例如,默认字体大小。
有关更多信息,请参见
配置样式表
和
向项目应用全局样式
。
预定义的图形对象
添加预定义样式表
创建样式表
配置样式表
向项目应用全局样式
将控件样式应用于图形对象
导入字体
大小惯例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal