添加图像

添加图像

将图像添加到画布以插入空图像,然后指定要由该对象显示的图像。由该对象显示的图像可以更改。
  1. 项目视图
    中,右键单击包含该图像的对象或文件夹,然后选择
    新建
    绘图
    图像
  2. 双击画布上显示的空图像
    小贴士: 如果放大图像,将显示消息
    双击选择一张图片
  3. 选择文件
    中,选择要显示的图像,然后选择
    选择
    小贴士:
    要查找条目,请开始在
    选择文件
    中键入要查找的条目名称。
    如果在
    选择文件
    中没有看到该文件,请选择
    导入文件
    ,在
    导入文件
    中选择要导入的文件,然后选择
    选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal