- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
移动对象
移动编辑器中的对象,以便对在运行时显示的对象进行定位。容器中的所有对象均随容器一同移动。
- 移动对象
- 在编辑器中,选择并拖动对象。
- 在项目视图中,选择对象,然后在属性中更改:
- 水平对齐。输入对象与 X 轴之间的间距值。
- 垂直对齐。输入对象与 Y 轴之间的间距值。
小贴士: Z 轴上的对象相对于同一容器中其他对象的顺序由对象在项目视图中的位置决定。对象在树中越靠下,在 Z 轴上的显示顺序越高。
移动
对齐方式
提供反馈