审计签名
审计签名对关键任务强制执行额外确认,并提高项目的安全性。设置审计签名,以便在特定用户或组访问所选
FactoryTalk Optix 应用程序
区域或执行特定操作时为他们触发电子签名工作流。
小贴士:
例如,当用户更改与线性仪表相关联的变量值时,可能会触发电子签名工作流。
电子签名工作流
如果发生特定情况,可能会要求用户完成电子签名工作流。默认情况下,所有工作流都允许用户提供可选注释。
- ConfirmWorkflow
- 用户需要选择确认以执行特定操作。可以使用 ConfirmWorkflow 为用户提供一个确认提示,该提示总结了要强制进行的更改。ConfirmWorkflow
- SignWorkflow
- 要求用户进行身份验证并选择确认以执行特定操作。使用 SignWorkflow,可以为用户提供要强制进行的更改的摘要,并要求用户进行身份验证。SignWorkflow
- DoubleSignWorkflow
- 要求两个用户进行身份验证并选择确认以执行特定操作。使用此工作流,可以为用户提供要强制进行的更改的摘要,并要求当前用户和另一个授权用户进行身份验证。DoubleSignWorkflow
电子签名
双重签名
提供反馈