配置报警日志

配置报警日志

报警日志显示系统中发生报警的日期和时间,以及每个报警的状态。
在运行时查看报警日志需要数据库、配置的记录器以及
报警网格
报警历史记录网格
小组件。
报警日志网格
小组件显示报警事件日志。
报警事件日志网格
显示每个报警事件和报警状态的数据。网格中的每一行都描绘了一个报警事件的状态变化。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库
    ,然后选择
    Misc
  2. 组件
    下面,将
    报警事件记录器
    对象拖到
    项目视图
    记录器
    文件夹中。
    将出现
    AlarmsEventerLogger#
  3. 模板库
    中,选择
    关闭
  4. 项目视图
    中,将所需的数据库对象拖到记录器
    数据库
    属性的值中。数据库与记录器相关联。
  5. 选择
    模板库
    ,然后选择
    Widgets
  6. 报警网格
    带有筛选器的报警历史记录网格
    小组件拖到
    项目视图
    中的文件夹中。
    将出现新的小组件。
  7. 项目视图
    中,将记录器拖到
    报警事件记录器
    中的
    属性
    中。
    现在将显示由日志在运行时记录的数据。
  8. (可选)要自定义小组件的图形外观,请自定义小组件上的数据网格、日期和时间、按钮和文本颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal